请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO
你(们)好
我使用通过 RGMII 连接到 AM64的 DP83869HM 并希望进行合规性测试。 我已将 MDIO 线路断开、并将 MSP430 Launchpad 连接到 PHY、如 SNLA239B.pdf 中所述。
在 USB-2-MDIO 软件中、所有 PHY ID 0至31均列为可用。 无论我读取什么寄存器、它们都是0000。 如果我启动100Mbit 合规性脚本、则以太网端口没有输出。
我出了什么问题?
此致