This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:更换 GL3590

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188063/tusb8042a-replace-gl3590

器件型号:TUSB8042A

你(们)好

请建议4端口以上的 usb3.0产品与 GL3590竞争,同时请提供优势

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Genesys GL3590是一款低功耗、可配置的 USB 3.1第2代集线器控制器。 遗憾的是、我们没有 Gen 2集线器、而只有 Gen 1集线器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复

    USB 3.1第2代和 USB 3.1第1代似乎具有相同的速度、有什么区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB3.1第2代为10Gbps、USB3.1第1代为5Gbps。

    谢谢

    David