This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:使用1G 的注意事项

Guru**** 2928950 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182084/tlk10232-notes-on-using-1g

器件型号:TLK10232

您好!

与相关线程一样、我的客户遇到1G 链路故障。

10G 将连接。

那么、您能告诉我们在1 G 下使用 TLK 10232时的注意事项(电气特性、信号线距离等)吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    您能否添加一些其他详细信息?  如何配置 TLK10232?  这是用于前端口还是背板应用?  具有自动协商和链路训练功能的10G 链路10G-KR、还是禁用了这些功能?

    在不了解许多系统详细信息的情况下、我会猜测 TLK10232是否需要1G 特定配置才能建立1G 链路。  如果您能够建立10G 链路、那么如果信号完整性导致1G 下行链路、我会感到惊讶。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dree-San、

    感谢您的支持。

    "如何配置 TLK10232? "

    ->客户使用 TLK 10232作为 SFP 模块和以太网之间的桥梁。

      如果客户接受、请展开原理图。

    "这是用于前端口还是背板应用?"

    ->可能是前端口。

    "具有自动协商和链路训练功能的10G 链路10G-KR、还是禁用了这些功能?"

    ->我将与客户核实。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    感谢您对此采取后续行动。  另请分享客户对 TLK10232执行的任何 MDIO 配置。

    关于分享原理图或其他机密材料、请随时在 E2E 上向我发送一条直接消息、因为这是一条公共主题。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dree-San、

    我向您发送了一封私人邮件。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西奈:

      响应可能会由于假期而延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San

    感谢你的答复。

    我知道,由于假期,反应推迟了。

    如果您在度假回来后做出回应、这是没有问题的。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    很抱歉耽误了我的假期。  我怀疑问题是10G 数据采用64b/66b 编码、而1G 数据采用8b/10b 编码。  需要相应地配置 TLK10232。  是否启用了自动协商?  如果是、我希望它能够处理10G 和1G 之间的这种转换。  如果没有、请尝试使用以下寄存器选择1G 模式。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dree-San、

    感谢你的答复。

    需要相应地配置 TLK10232。

    ->“已相应配置”是否意味着表2-3.TLK 10232工作模式选择中列出的 TLK10232设置10G-KR/1G-KX (由自动协商确定)?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    很抱歉不清楚。  在本例中、我意味着需要配置 TLK10232以匹配高速数据的数据编码。  对于10G、这是64b/66B 编码、而对于1G、这是 8b/10b 编码。

    如果启用了自动协商、TLK10232应自动处理此问题。  但是、根据您发送的方框图、这似乎正用于前端口应用。  通常、在前端口应用中不启用自动协商。  假设自动协商已禁用、请按照 SW_PCS_SEL 的说明在1G 和10G 模式之间进行选择。 请告诉我这是否有助于解决该问题。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dree-San、

    感谢您的详细解释。

    我想根据您提供的信息与我们的客户确认。

    我想从我们的客户那里获得反馈、如果有任何问题、我会再次进行讨论。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    感谢客户跟进。  如有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Drew