This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:重定时器的功能

Guru**** 2927060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188103/tlk10232-functionality-of-retimer

器件型号:TLK10232

各位专家:

请问 XFI 接口是否可以连接到重定时器的一端、SFI 接口是否可以连接到另一端?

重定时器是否进行任何接口更改?

 

我希望收到您的建议和确认。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    重定时器的一端支持 XFI 接口、另一端支持 SFI 接口。

    XFI 和 SFI 之间的差异归结为电气规格。  由于重定时器重定时并重新传输通过非线性信号链接收的数据、因此重定时器会处理此差异。  这使得发射设置能够独立于接收到的电信号。

    谢谢、
    Drew