This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:版本位。

Guru**** 2921580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188078/ds110df410-version-bits

器件型号:DS110DF410

大家好、在这方面帮助客户。 当它们读取 版本/器件 ID 寄存器(0x01)时。 根据数据表、器件 ID 位[4:0]为0x10、但未给出版本 ID 位[7:5]。

在某些芯片中、它们读取0xF0、而有些芯片读取0xD0。

1.这些值是否正确?

2.这是否意味着版本不同?

 3.如果这些位不同、这是否意味着每个变体器件可能需要不同的设置?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    正确、这意味着某些芯片具有不同的版本。 我不知道 客户在这些不同器件版本中需要有何差异。

    最棒的

    卢卡斯