This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31-SP:SN55LVDS31-SP:功能表1仍具有两个 G 使能端、无 Gbar

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187308/sn55lvds31-sp-sn55lvds31-sp-function-table-1-still-has-two-g-enables-no-gbar

器件型号:SN55LVDS31-SP

正如 此处所指出的、数据表的表1存在一个错误、其中两个使能列都被指定为"G"。 没有"Gbar"。 链接问题的选定解决方案指出、数据表更新将放入下一版数据表的队列中。 这已经是四年了、而且还没有得到修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    此数据表更新似乎未正确进入我们的系统队列。 我将提交更新表1中图形的请求。 由于我们的数据表修订流程、请留出几周时间让更改显示在我们的网站上。 谢谢。

    此致、

    Josh