This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM176:用于 SN65LVDM176的 IBIS 模型显示了延迟和毛刺脉冲

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180775/sn65lvdm176-ibis-model-for-sn65lvdm176-shows-delay-and-glitches

器件型号:SN65LVDM176
  • 使用 Hyperlynx 时、SN65LVDM176的 IBIS 模型在简单设置下表现出过度的干扰和相当长的延迟。 精确功能类型的其他供应商会显示预期的响应。
  • 我附加了两个仿真示波器图、一个在100MHz、另一个用于上升沿仿真。 根据对应的供应商洁净波形观察 TI 组件响应
  • 红色波形为 TI SN65LVDM176
  • 这是 TI IBS 模型问题、还是该器件在实际应用中的行为方式? 请尽早详细说明
  • 如其他注意事项所示、Hypelynx 模型编辑器错误检查器会显示以下信息(如果有用):

警告-型号 DRVR_IN_RCVR_EN:电源钳位:典型值永远不会变为零
注(第 763行)-上拉典型数据是非单调的
注意-模型的组合上拉:根据分段线性插值、接收器_OUT 典型数据是非单调的
注意-[Rama] DV (1.740V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (1.980V)计算:模型接收器_OUT:过程:典型值:(上升)
注意-[Rama] DV (1.740V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (1.980V)计算:模型接收器_OUT:过程:典型值:(下降)
注意-[Rama] DV (0.314V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (0.200V)计算:模型 REC/DRVR_BI:过程:典型值:(上升)
注意-[Rama] DV (0.443V)不在 I-V 表的5.00%之内 DV (0.319V)计算:模型 REC/DRVR_BI:过程:典型值:(下降)
警告-在任何[Pin]、[Model Selector ]、[Driver Schedule]或[Series Pin Mapping]部分中均未引用模型 RECEIVER_IN。
 不会为未参考的模型生成更多警告

错误 :0
警告:2.
注意事项:4.

文件已通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的提问。 我们将对此进行研究。 请在下周初之前告知我们最新信息。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的耐心等待、并对延迟表示歉意。

    回顾一下、此 IBIS 模型缺少关键斜坡波形(上升和下降)、并且具有不准确的数据点、从而产生与上述仿真图类似的仿真图。 我已派出我们的设计团队来研究该器件的改造。   

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    ——在这个问题上取得任何进展,我上次听到你们团队的声音已经有一段时间了。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的耐心等待。 遗憾的是、我们目前没有计划为此器件发布 IBIS 改造。  

    此致、

    Josh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队对此类问题的反应有多失望。 我希望我可以谈谈更高级别的响应

    我非常尊重,希望至少有体面的做法,取消这种模式,或指出这种模式是无用的。 这对我来说完全是浪费时间,再次非常失望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    我理解您对此感到的沮丧。 我们的设计团队正在使用其所有带宽来发布经过适当测试并满足客户期望的新器件 IBIS 模型。 此器件 IBIS 模型于20多年前发布、我们似乎错过了此类器件中出现的软件错误。 我已将此 IBIS 模型固定给我们的设计团队进行改造。

    我再次对由此带来的沮丧和不便表示歉意。 请允许我们这样做。

    此致、

    Josh