This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:应用问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187785/ds250df230-application-problem

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件: DS250DF810

大家好、

对于 DS250DF230ZLST 和 DS250DF810ABVT、客户希望配置12.5G。 请分享此配置指南行吗? 在9.8G 和12.5G 之间切换时、是否需要配置重定时器? 应如何配置它?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 TI.com 产品页面(请参阅下面的链接)请求重定时器编程指南的下载访问权限。 编程指南提供了功能配置所需的重定时器寄存器的所有相关详细信息。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=268257∏_no=DS250DF230-DESIGN&ref_url=asc_dc_dac

    快速总结、

    • 在 TI 25G/28G 重定时器上、用户需要针对通过 I2C 通道寄存器运行的特定数据速率设置重定时器。
    • 如果切换数据速率、用户需要通过通道寄存器应用新的数据速率设置、然后应用 CDR 复位和释放操作
    • DS250DF230在重定时模式下支持9.8G 和12.5G
    • D250DF810在重定时模式下支持12.5G、但不支持9.8G。 用户可将 DS250DF810配置为 CDR 旁路模式(请参阅编程指南以了解9.8G 速率下的运行)

    低于 CDR 速率12.5G 设置适用于 DS250DF810和 DS250DF230

    此致、

    Rodrigo Natal