This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:如何使用 I2C 模式进行测试?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187577/tusb216-q1-how-can-i-test-with-i2c-mode

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB211-Q1

您好、TI 专家、

我的客户现在测试 TUSB216-Q1、而不是 TUSB211-Q1。

起初、它们使用升压引脚进行了测试、因此只能测试交流和直流升压。

问题是:

-能否使用非 I2C 模式仅启用交流升压模式? (更改电阻器或升压引脚上的某个电阻器。)

-是否有任何方法可以使用某些程序或其他程序来测试 I2C 模式? 似乎我只能使用 MCU 测试 I2C 模式、并且必须制作一些有关 I2C 通信的代码。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1;在非 I2C 模式中、升压引脚将控制交流和直流升压、可以是单独的

    2:.您的系统需要 I2C 控制器,如 MCU、SOC。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1; 只需使用 BOOST 0便可将 tusb211-Q1中的任何设置置为低电。

    此致

    Brian