This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:电缆长度设计

Guru**** 2908920 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187728/tusb216-q1-cable-length-design

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB216I

各位专家:

向 CX 寻求您对此问题的帮助:

对于具有 BC 1.2控制器的 TUSB216I USB 2.0高速信号调节器、我不知道我的客户可能会使用什么电缆长度来知道要应用哪些信号提升和灵敏度设置。 考虑到这一点、在最坏的情况下是否可以使用电阻器、并相信较短的电缆仍能正常工作?

这是我第一次将 USB 转接驱动器整合到电路中、并在数据表中阅读、根据工作条件、建议使用不同的电阻器值来实现信号升压和灵敏度。 由于我无法控制客户如何连接到我的设备、我希望能够最大限度地提高设备的可靠性、以便客户可以使用短 USB 电缆或5m USB 电缆。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇:

      您能否为您的应用绘制方框图?

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢你。 其中包括:

    请提供帮助。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇:

       它看起来您板上的布线长度是固定的。 您无需担心 PCB 外的电缆。 只要在 电路板的连接器上通过 USB HS 眼图测试、就可以了。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    明白了。 那么、我计划低灵敏度和最小升压?

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 低灵敏度和最小升压适用于大多数 系统。

    此致

    Brian