This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电流消耗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188620/dp83869hm-current-consumption

器件型号:DP83869HM

如果使用采用3电源配置的1G RGMII 铜质 DP83869HM。 以下是电压、  

 VDDIO = 1.8V
 VDDA1P8 = 1.8V

 VDDA2P5 =2.5V
 VDD1P1 = 1.1V

 然后、请针对每个电压建议典型电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    电流消耗数是数据表第8.5节的一部分。 如果您获得了所有需要的信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。