This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:SPE+线路意外连接到 Earth_CDN 会导致电路板完全损坏?

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187681/dp83td510e-evm-spe-line-accidentally-connected-to-earth_cdn-completely-destroys-the-board

器件型号:DP83TD510E-EVM

尊敬的 TI 专家:

在评估 DP83TD510E-EVM 期间、SPE +和 Earth_CDN 线路意外连接、电阻约为1k Ω。 因此、我无法建立链路、也无法与 USB 通信。

您能否给我一些提示、说明在电路板上检查/测量的内容? 由于它没有显示为 USB 器件、因此很遗憾、我无法使用 USB2MDIO。

感谢您的提前响应、

 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    除非损坏导致其他原因、否则将电阻为1k Ω 的 SPE +线路短接至接地极不会对器件造成损坏。

    您是否有任何新的 EVM、我们可以将其与当前 EVM 的性能进行比较?

    您能否测量 EVM 在5V 电压范围内的电流消耗?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    由于电路板工作正常、此帖子可删除。 它看起来像是 PC 端问题。 抱歉出现错误提示!

    此致、

     Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的更新。

    --
    此致、
    Gokul。