This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1113:故障电压如何影响芯片上的 LDO 电压电平

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188481/tiol1113-how-does-the-a-fault-voltage-affect-the-chip-the-voltage-level-on-the-ldo

器件型号:TIOL1113

大家好、  

您能帮助回答以下问题:

目前、我们再次在安全考虑的基础上开发 IO-Link 产品。
我们将使用 TIOL1113。
问题是、如果在发生故障时引脚 L+或 CQ 上存在60V 电压、通信端口和 LDO 输出会发生什么情况?
在这里可以期望什么电压电平?
我们希望它们保持在指定的范围内。 是这样吗?
我很乐意及时收到反馈。

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    是的、由于 L+和 CQ 的绝对最大额定值为±60V (或瞬态±65V)、因此逻辑引脚和电源将保持在其指定范围内。 当器件在建议的工作条件之外运行时、您将看到参数变化或通信中断、但器件不应受到损坏。 因此、逻辑或电源输出引脚上不会出现过压。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    为了补充 Danny 所说的内容、高绝对最大电压电平是针对瞬态而不是直流运行。  如果 L+或 CQ 引脚短接至60V 的故障情况、流经器件的电流将增加功率耗散、并导致器件进入热关断状态、CQ 驱动器将被禁用。  LDO 将保持开启状态、但由于驱动器禁用和故障情况、收发器将无法进行通信。

    TIOL1113器件设计为每15ms 检查一次、以查看故障条件是否已清除。  清除后、器件将恢复正常运行。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan、您好 Danny、  

    感谢您的回答。   RX、TX、EN、WAKE 和 NFAULT 引脚的相关信息。 发生故障事件时、微控制器是否存在任何风险?

    谢谢  
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    所有这些引脚由器件的 LDO 侧供电、并将保持在 LDO 电压电平(对于 TIOL1113为3.3V)。  LDO 在将60V 故障降至3.3V 时将消耗更多功率、这将提高器件温度并可能触发热关断事件。  但60V 电压不会传递到逻辑引脚、会给微控制器带来风险。

    此致、

    Jonathan