This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:使用发送 T 远程唤醒

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188611/dp83tg720s-q1-remote-wakeup-by-using-send-t

器件型号:DP83TG720S-Q1

大家好、

根据数据表、建议连接方设置一些寄存器:

REG[0x0405]、REG[0x0509]和 REG[0x0576]

1-根据寄存器映射部分、REG[0x0405]用于 控制 LD 的 DAC 电流、从而控制摆幅、这是正确的吗?

2:  数据表中的其他任何地方都没有提到寄存器[0x0509]和[0x0576]、我应该访问它们吗?

3 - 寄存器 [0x0509]和 [0x0576] 实际执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    寄存器0x405用于更改输出的摆幅。 为了在所有电缆长度上实现可靠唤醒、我们会暂时增加 SEND_T 的摆幅。

    寄存器0x0509和0x0576是绕过 SEND_S 和发送 SEND_T 的内部状态机寄存器 由于这些是内部寄存器、因此数据表中隐藏了说明。

    --
    此致、
    Gokul。