This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:关于裕度分析

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188329/ds90ub954-q1-about-margin-analysis

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

请告诉我 FPD-LINK III 的裕度分析

问题1.
我是否正确理解了使用 USB2ANY 和 ALP 进行的裕度分析、如下所示?
(1)它不检查电压电平。
它不同于使用示波器观察到的眼孔。

(2)它正在检查锁定状态以及各种错误是否正常。
我提到了在应用手册 SNLA301中编写的以下文本。

www.ti.com/.../snla301.pdf

摘录。
使用手动频闪灯控制的4裕度分析程序(MAP)
这些图使用较小的基极延迟来跟踪所有 EQ 设置和选通位置上的锁定状态、奇偶校验错误、正向通道 CRC 错误、正向通道定序错误以及正向通道编码错误(0 x4D[5:2]和0x4E[5])。

问题2.
执行裕度分析时使用哪些正向通道?
我是否会使用我设计用于使用不同 EQ 等级和选通位置执行裕度分析的串行器/解串器系统的正向通道?
(我的系统连接到933和954)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、  

    [引用 userid="514569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188329/ds90ub954-q1-about-margin-analysis "]

    问题1.
    我是否正确理解了使用 USB2ANY 和 ALP 进行的裕度分析、如下所示?
    (1)它不检查电压电平。
    它不同于使用示波器观察到的眼孔。

    (2)它正在检查锁定状态以及各种错误是否正常。
    我提到了在应用手册 SNLA301中编写的以下文本。

    [/报价]

    是的、正确。 这不是离散眼图测量、而是基于错误/锁定丢失状态比较 EQ 和选通位置以及红色/绿色状态的 Shmoo 图。  

    [引用 userid="514569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188329/ds90ub954-q1-about-margin-analysis ]uestion 2.
    执行裕度分析时使用哪些正向通道?
    我是否会使用我设计用于使用不同 EQ 等级和选通位置执行裕度分析的串行器/解串器系统的正向通道?
    (我的系统连接到933和954)[/quot]

    是的、最好在"任务模式"下使用 MAP 工具来分析系统、这意味着您将使用目标 PCLK/线路速率来评估链路裕度和 EQ/选通位置结果。  

    如果还有其他问题、请告知我。  

    此致、  

    洛根