This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV32-EP:温度额定值

Guru**** 2549370 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB12LV32-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188081/tsb12lv32-ep-temp-rating

器件型号:TSB12LV32-EP

团队、  

我有一位客户 在  其新设计中使用 TSB12LV32-EP 器件、他们对温度额定值有疑问。

数据表额定值列出了最大 T_Ambient 为110°C 此器件是否也有结额定值? 如果是、是否为125°C?

它们的温度预计为110°C 左右,并希望从结点的角度仔细观察它们是否正常。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron

    我找不到 TSB12LV32-EP 的最高结温、但建议的结温为125C。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    因此、要确认、如果我们在120°C 环境温度下运行器件、并且结温为123°C、我们可以吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron

    假设根据 JEDEC 标准测量的外壳温度为120C。 采用此封装时、外壳和结温之间的温度为5C、因此结温为125C、符合 TSB12LV32-EP 规格。

    谢谢

    David