This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:输入信号的频率与输出相同?

Guru**** 2876930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188326/ds110df410-signal-from-input-has-same-frequency-with-output

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件:DS250DF410

尊敬的团队:

希望你们做得好!

我对 DS110DF410和 DS250DF410有一些疑问:

1. SerDes 输入信号与 SerDes 输出信号的频率是否相同,如方框图所示? 原理图如下所示:

2.方框图中显示的数字内核的功能是什么?

3.芯片能否通过 CDR 和 PLL 将串行器/解串器输入信号传输到输出信号(消除抖动)? (DS110DF410与 DS250DF410是否相同?)

请帮我解决这些问题。

非常感谢!

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188326/ds110df410-signal-from-input-has-same-frequency-with-output ]1. SerDes 输入信号与 SerDes 输出信号的频率是否相同、如方框图所示?[/quot]

    是的、具体而言、CDR 会检测输入信号的频率以创建恢复时钟、并使用该频率来重建输出端给出的重定时信号。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188326/ds110df410-signal-from-input-has-same-frequency-with-output ]2. 方框图中显示的数字内核的功能是什么?[/quot]

    数字内核包含器件的寄存器集、可通过 SMBus 接口进行读取和写入。 这可用于观察状态和修改配置。

    [引用 userid="526556" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188326/ds110df410-signal-from-input-has-same-frequency-with-output ]3. 芯片能否通过 CDR 和 PLL 将串行器/解串器输入信号传输到输出信号(消除抖动)? (DS110DF410与 DS250DF410是否相同?)[/QUERP]

    抖动意味着抖动? 是的、DS110DF410是一款重定时器 、可从输入信号中完全恢复数据和时钟、从而重建干净的信号副本、从而显著减少抖动。 是的、DS110DF410和 DS250DF410都是重定时器、但 DS110专为10G 应用而设计、DS250专为25G 应用而设计。

    最棒的

    卢卡斯