This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:热阻

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188974/sn65lbc179-thermal-resistance

器件型号:SN65LBC179

您好!

客户正在使用"SN65LBC179DR"。
最新的 PCN 已更改热阻值。

问题
热阻的变化是否是由工艺变化引起的?
或者测量方法是否不同?

版本 G 中的“结至外壳(顶部)热阻”
在修订版 F 中没有提到(顶部)

我收到了一个查询、因为只有 θJC 的值由于从修订版 F 更改为 G 而增加

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    是的、热阻值随该器件的新 PCN 而变化-这是由于工艺变化而不是测量变化。  

    如果您有任何疑问、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson