This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822HRHBR 中的 TXCLK 和 RXCLK 频率问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188929/dp83822h-txclk-and-rxclk-frequency-issue-in-dp83822hrhbr

器件型号:DP83822H

‘D大家好,我们使用的是与 MPC5777C 控制器连接的“P83822HRHBR”PHY 芯片。 PHY 链路未启动。 我们尝试在全双工模式下将 PHY 设置为100Mbps。

信号名称

读数(示波器)

备注

RX_CLK

12.5MHz

根据 PHY 数据表、对于100Mbps、速度应为25MHz、对于10Mbps、速度应为2.5MHz。

注意:当我们将 phy 配置为10Mbps 时、我们将读取1.25MHz

FEC_MDC

2.5MHz

 

TX_CLK

12.5MHz

根据 PHY 数据表、对于100Mbps、速度应为25MHz、对于10Mbps、速度应为2.5MHz。

注意:当我们将 phy 配置为10Mbps 时、我们将读取1.25MHz

十一

25 MHz

 

 

 

我们检查了信号的频率、下表给出了结果:信号名称读取(示波器)备注 RX_CLK 12.5MHz 对于100Mbps、根据 PHY 数据表、它应该是25MHz、对于10Mbps 速度、应该是2.5MHz。 注意:当我们将 PHY 配置为10Mbps FEC_MDC 2.5MHz TX_CLK 12.5MHz 以100Mbps 时、读取频率为1.25MHz、根据 PHY 数据表、读取速度应为25MHz、而2.5MHz 以10Mbps 时、读取速度应为2.5MHz。 注意:将 PHY 配置为10Mbps XI 25MHz 时、读取频率为1.25MHz

将‘RX_CLK’和‘TX_CLK’设置为12.5MHz,为25MHz 的一半,这是100Mbps 的正确频率。 ‘‘RX_CLK’和 TX_CLK’设置为1.25Mhz,配置为10Mbps,这也是2.5MHz 的一半。 ‘时钟被馈送到25MHz 的‘XI’引脚。 下面是一些用于100Mbps 的寄存器的 PHY 转储、  

名称

PHY_100FD

PHY_10FD

BMCR

0x2100 (十六进制)

0x100 (十六进制)

BMSR

0x7849 (十六进制)

0x7849 (十六进制)

Anar

0x61 (十六进制)

0x61 (十六进制)

ANLPAR

0x0 (十六进制)

0x0 (十六进制)

CR1.

0x0 (十六进制)

0x0 (十六进制)

CR2.

0x100 (十六进制)

0x100 (十六进制)

CR3.

0x100b (十六进制)

0x100b (十六进制)

REGCR

0x0 (十六进制)

0x0 (十六进制)

加达尔

0x0 (十六进制)

0x0 (十六进制)

FLDS

0x0 (十六进制)

0x0 (十六进制)

PHYSTS

0x4 (十六进制)

0x6 (十六进制)

PHYSCR

0x108 (十六进制)

0x108 (十六进制)

收件人

0x0 (十六进制)

0x0 (十六进制)

博世

0x100 (十六进制)

0x100 (十六进制)

RCSR

0x41 (十六进制)

0x41 (十六进制)

PHYCR

0x1 (十六进制)

0x1 (十六进制)

CDCR

0x102 (十六进制)

0x2 (十六进制)

PHYRCR

0x0 (十六进制)

0x0 (十六进制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srihari、

    是否可以提供0x0467、0x0468的寄存器读取信息?

    --
    此致、
    Gokul。