This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:覆盖引脚设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188719/lmh1297-pin-settings-override

器件型号:LMH1297

您好!

LMH1297上的所有引脚功能是否可以通过寄存器编程来覆盖?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riaan、

    除了用于设置 SMBus 或 SPI 模式的 MODE_SEL 引脚、所有功能等都可以通过寄存器使用。 首选是使用 SMBus 接口、因为这将允许 SigCon Architect GUI 控制器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。