This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:是否可以交换每个差分对的 P 和 N?

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188736/ds320pr810-is-it-possible-to-swap-p-and-n-of-each-differential-pair

器件型号:DS320PR810

您好!

DS320PR810是一款与协议无关的线性转接驱动器。  

由于 PCB 布线、我们希望交换差分对的反相(N)和同相(P)。

我是否可以知道交换差分引脚会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KS:

    是的、您可以交换差分对的 P 和 I、以简化 PCB 布局。 DS320PR810主要目标应用是 PCIe。 该协议使用 NRZ 数据模式、因此极性不敏感。 因此、只要在同一应用程序或 NRZ 数据流中使用它、我们就可以交换 P 和 N

    此致、Nasser