This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:去转换时的接收器输出毛刺脉冲

Guru**** 2952800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187734/sn65mlvd206b-receiver-output-glitch-on-de-transition

器件型号:SN65MLVD206B

几年前、有人问、当发送https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/126882/help-with-noise-on-a-half-duplex-m-lvds-line节点上的 DE 从高电平转换为低电平时、接收节点的接收输出引脚上会出现毛刺脉冲。  Earl Close 的最后一篇文章描述了我与 SN65MLVD206B 完全相同的情况。  我的设置完全相同。  我的总线电缆是100欧姆屏蔽双绞线、两端都有100欧姆端接。  *RE 在所有节点上永久置位。

当节点完成传输时、数据为逻辑低电平(这是我们的停止位)。  当 DE 失效(从高到低)时、我们会在总线上的其他节点的 R 引脚(应为逻辑低电平)上看到非常短暂的毛刺脉冲。  在 DE 转换时、我们看到 A 线和 B 线都开始转换到浮动状态、但在很短的时间内、A 上升到略高于 B、从而导致 R 引脚上出现逻辑高毛刺脉冲。  我们尝试在总线上添加一个电阻器偏置网络、以便在空闲期间将 A 拉低和 B 拉高、但我们发现必须在器件 A 和 B 引脚的每个节点上实现这一点。

只是想重新发布该问题、看看是否有任何关于可能发生的情况的建议。

下面是在现在关闭的主题中发布的原始问题:

我遇到的问题与 Luis 完全相同。 我使用的是65MLVD206、并简要尝试了65MLVD201、看看它是否更好。 我的设置在一端有一个发送器(通过 TE 打开和关闭)、10cm 传输线、在另一端有一个接收器 *RE 在两端都连接到低电平。 每一端都有一个100 Ω 终端器。  我需要接收端的 R 与发送端的 D 完全相同 我将向您展示我在示波器上找到的内容:

1:发送65MLVD206时 D 处的信号

R2:接收65MLVD201时 R 处的信号(实际上不可用)

2:接收65MLVD206时 R 处的信号(当 TE 关闭时会出现毛刺脉冲)

R1:发送65MLVD206时、DE 上的信号

放大 R 线(底部波形)上的干扰:

并查看 LVDS A 和 B 线路:

1:发送65MLVD206时 D 处的信号

R1:接收65MLVD206时 B 处的信号

2:接收65MLVD206时 A 处的信号

由此您可以看到 LVDS 信号的行为。 当 TE 关闭时,B 信号快速下降,A 线稍微向上移动,但仍是 B>A,因此我们不应看到1输出。

如果我使用50欧姆的端接而不是100欧姆、问题就会消失。 我也可以像路易斯那样偏置、但这似乎是根本错误的。 我需要一个强大的解决方案、我担心这是一个带辅助解决方案。

您是否能够解释发生了什么情况? 接收器是否具有一定的电感、以便当 B 在上升时快速下降、并将其视为1时、即使电压电平不足以证明这一点?

谢谢、

耳塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您将此事提请我们注意。 让我询问另一位同事、为什么会发生这种情况。

    同时、根据 Earl 的帖子、如果100欧姆端接电阻器在两端替换为50欧姆电阻器、您是否能够确认干扰消失?

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们仍在尝试弄清出现这种干扰的原因。 我们为此器件订购了 EVM、以查看是否获得类似结果。

    您是否能够确认使用50Ω Ω 终端切换100Ω Ω 终端是否可以解决干扰问题? 您是否能够提供波形?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您研究此问题。  我们已经尝试过其他端接值、但如果我们移动得太远、则会很快遇到反射问题。  我没有尝试在50欧姆时重新创建这个问题。  我也没有捕获波形、我们已经使用电阻器偏置网络修改了电路板。  我知道这没什么帮助、但我可以说、Earl Close 发布的信息与我们观察到的内容非常相同。  

    我很好奇、您是否会看到我们使用 EVM 看到的内容。  总线上有6个节点、每个节点的电缆距离不同。  如果您要尝试重新创建配置、我可以对我们的电缆长度进行一些测量。

    -Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在您的第一篇文章中、您提到了一根100Ω Ω 双绞线电缆。 由于端接电阻器和电缆特性阻抗不匹配、因此会发生反射。 我只是想知道 Earl 提到的解决方案是否也适用于您的设置。

    请等待3-5天、我们才能从我们的存储设施接收 EVM 和206B 器件。 我们将根据您和 Earl 的帖子尝试复制干扰。 我应该能够在下周之前提供更新信息。 谢谢。

    此致、

    Josh