This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:将 VQFN (#39;RGE)封装置于 WQFN (#39;RTW) PCB 几何形状上

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188623/tca9555-placing-vqfn-rge-package-onto-wqfn-rtw-pcb-geometry

器件型号:TCA9555

代表客户提问。

TCA9555RTWR 无货;是否可以在不修改 PCB 的情况下将 TCA9555RGER 用作直接替代产品?

看起来 PCB 图案非常相似。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

     这两个软件包可互换使用不应存在任何问题。 两者之间唯一的显著差异是这两种封装之间的高度和热性能信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 Steve