This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:HD3SS3212RKSRQ1

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181688/hd3ss3212-q1-hd3ss3212rksrq1

器件型号:HD3SS3212-Q1

您好,专家:

  我们的汽车信息娱乐系统将设计 FPDLINK IV,HD3SS3212-Q1似乎只能支持 FPD-LINKIII,  

多路复用器能否支持 FPD-Link IV 高速数据多路复用器应用?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     FPDLINK IV 的数据速率是多少? 客户是否仅需要 Q1器件?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、FPDlink IV 是10Gbps、它应该可以工作、但5GHz 时确实会有1.db 损耗。

    此致

    Brian