This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:VCCB 引脚上的内部上拉电阻器

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188684/tca9803-internal-pull-up-at-vccb-pin

器件型号:TCA9803

请提供 TCA9803DGKR VCCB 引脚的内部上拉值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCB 是一个电源引脚、没有上拉电阻。

    SDAB 和 SCLB 引脚具有内部电流源;数据表将它们指定为3.3mA±25%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     什么是 SDAB 和 SCLB 上的上拉电阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDAB 和 SCLB 被它们的电流源上拉。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的连接、温度传感器的 SDA/SCL 建议使用10K 上拉电阻。 由于 TCS9803在 SDAB/SCLB 具有内部上拉电阻器、因此您能否说出内部上拉电阻器的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 总线上使用的上拉电阻取决于频率和总线电容。 这项建议是无用的,也是错误的。

    TCA903没有内部上拉电阻器。 它具有内部上拉电流源、您不得在 B 侧添加上拉电阻器。

    有关如何选择具有正确上拉电流的 TCA90x 器件、请参阅数据表的第12.2.1.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaushal、

    如果 B 侧尝试将线路驱动为低电平、但  B 侧使用了上拉电阻器、则 A 侧将无法拉低、因为电流不是来自内部电流源(您也可能会看到大量振荡)。

    简而言之、最佳做法是不要在 TCA980x 器件 B 侧使用外部上拉电阻器、如 Clemens 所述。  

    此致、

    插孔