This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:クロックが時々停止する μ A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188764/tcan4550

器件型号:TCAN4550

通信中にTCAN4550RGYRQ1のクロックが時々停止します。μ A
対処方法をご教示下さい。μ A
Vioには5Vを供給し、発振子は日本電波工業製の40MHzでコンデンサは日本電波工業にマッチングしてもらった2pFを使用しています。μ A
RfとRdは取り付けていません。μ A
コンデンサを8pFにすると頻度は少なくなりますが停止します。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Endo San、

    请参阅此 应用手册 、详细了解使用晶体时 TCAN4550-Q1上的振荡器电路。 我还指派了一位专家来解决这个问题、但总的来说、您可能需要增加晶体的负载电容来阻止这种情况的发生。

    此致、

    Eric Hackett