This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:FSM 问题

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188718/tcan1145-q1-fsm-questions

器件型号:TCAN1145-Q1

大家好、  

对于 TCAN1145、您能回答以下问题是否有帮助:

  1.  当故障被重新显示/消失时、TCAN1145-Q1如何退出 FSM?
    1. 它是否自动退出?
    2. 相对寄存器会发生什么情况?
  2. 如果我们禁用 FSM、如果发生故障、TCAN1145是否仍能恢复到正常模式?
    1. 客户似乎在其设计中禁用了 FSM 模式。 他们正在尝试找到一种在发生故障时恢复正常的方法。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    第29页的状态图说明了 FSM 启用和禁用时的故障情况行为。 当了解此器件的状态转换时、请参考此内容。

    如果 FSM 被禁用、一旦故障条件消失、器件将转换至睡眠模式。 从睡眠模式、客户可以写入寄存器以转换到正常模式、或强制唤醒事件进入待机模式。 不过、仅当故障条件已消除时、才会发生这种情况。

    此致、

    Eric Hackett