This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:将 DP83867E 替换为 DP83869HMRGZT

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83869HM, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187990/dp83867e-replacing-dp83867e-with-dp83869hmrgzt

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: DP83869HMDP83867IS

我们的产品具有2个 DP83867ERGZ。 由于库存问题、我需要考虑使用  DP83869HMRGZT 替换此器件

乍一看、这两个器件看起来非常相似、但移动了一些像 MDIO 这样的引脚。

在内部、您能告诉我这两种设计有多接近? 我不想介绍一个非常不同的器件,而是不得不忍受我在原始 DP83867E 上经历的几个月的调试。

该器件将与 FPGA 连接、并通过 MDIO 接口进行配置

请提供任何详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diarmuid、

    DP83869HM 具有与 DP83867ERGZ 类似的内部架构、但 DP83869HM 支持更多功能。

    您还可以检查 DP83867IS/CS 作为替代产品、因为它们几乎相似。

    我的理解是、DP83867E 的电源现在变得更好了。 让我与我们的团队核实一下、然后回到您的供货情况。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们很高兴接受有关该供应的任何更新。 RGZ 封装中的所有型号都显示出我们的交货周期非常长。 一年中的最后一年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diarmuid、

    我联系了我们的团队。 我会在收到他们的回复后尽快回复您。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diarmuid、

    您能否与您当地的 FAE 或销售团队联系?

    与他们讨论后、如果您确信要迁移到 DP83869HM、我可以为您提供过渡支持。

    --
    此致、
    Gokul。