This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:使用高于建议运行条件的 DP83822HRHBT

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189217/dp83822h-using-the-dp83822hrhbt-above-recommended-operating-condition

器件型号:DP83822H

了解如何在高于建议工作条件[1.71V、1.89V]但低于最大输入电压的条件下使用该1V8电源电压型号的器件。 看看在1V-2V 输入电压下、错误载波或链路压降是否会增加。 在数据表中找不到任何内容说明这会使该 IC 进入什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果条件超过建议的条件、我们可能无法确定 PHY 的信号质量/状态条件。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DARN 是的、我们期待没有关于这方面的更多数据。 在[0.5V、2V]的~0.25usec 瞬态中看到假载波和断开的链路、希望查看是否有 IC 的内部图来帮助解释压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    由于器件从未在这些条件下进行仿真或测试、因此很难找出根本原因。 尝试从方框图中推断故障的根本原因将非常棘手、因为1V8电源电压连接到的所有低级模块(几乎连接到每个模块)都会导致问题。

    --
    此致、
    Gokul。