This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:首次访问时、CPU 始终无法链接终端设备。

Guru**** 2880930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183021/ds80pci102-when-accessing-for-the-first-time-the-cpu-is-always-unable-to-link-the-end-device

器件型号:DS80PCI102

大家好、

当我的客户使用 DS80PCI102时、它被配置为在引脚模式下使用 PCIe 3.0。
发现首次访问时、CPU 无法始终链接终端设备。 使用一次后、每次之后链路都可以稳定。 我不知道为什么。
检查配置时没有异常、我不知道哪里有问题。

其他配置:

ENSMB = 0=引脚模式

VOD = 1.2

DEMA/DEMB = 浮点-3.5dB

EQA1:EQA0 = R 0、:  

EQB1:EQB0 = 0 F:

速率= F

RXDET=F

SD-TH=F

请帮助解决此问题。 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

     DS80PCI102是一款中继器、可提供不会动态更改其设置的模拟信号调节。  第一次 尝试后链路稳定这一事实 让我认为使用 DS80PCI102不太可能解决该问题。

    "使用一次后、每次之后链路都可以稳定。 我不知道为什么。"

    是否有 PCIe 协议分析器等调试工具可用于比较通过和失败情况?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您的支持。

    发现首次访问时、CPU 无法始终链接终端设备。 使用一次后、每次之后链路都可以稳定。 - 这是中继器的问题还是系统本身的问题? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    如果没有更多信息、我无法肯定、但我认为这更有可能是系统问题。  中继  器在尝试之间不会更改其设置、因此如果是中继器、我希望两次尝试的结果相同。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    此问题是否有任何更新?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。