Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826E 您好!
在 EtherCAT 应用中使用的 DP83826E 上的搭接选项方面存在问题。
SNLA344B 在第3.2节中指出、需要一个显示链路状态的低电平有效 LED、 这对于我的 XMC43 EtherCAT 从控制器来说是正确的。 我想使用搭接选项为 EtherCAT 配置 PHY、因此我将使用增强模式。 按照表3-2 (SNLA344B)、我必须在引脚31 (LED1)上放置一个下拉电阻器以禁用奇数半字节检测。 在增强模式下、引脚31上的 LED 极性根据自举配置自动选择。 将所需的下拉电阻放在引脚31上、LED 极性设置为高电平有效、但从控制器需要低电平有效。
是否可以在引脚31上保持低电平有效配置并在不使用 SMI 的情况下禁用奇半字节检测?
谢谢、
弗洛里安