This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:不同 XIO2001端口上的性能不同

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183234/xio2001-different-performance-on-different-xio2001-port

器件型号:XIO2001

您好、先生、

 我的客户在其 PCI-E 卡产品上使用 XIO2001。 在其功能测试中、

插槽1带有1个 USB 3.0扩展卡,测试速度约为113MB/S

插槽2带有1个 USB 3.0卡、测试速度约为85MB/S

3.插槽1和2放置相同的 U3卡,测试速度约为113MB/S

 客户想要了解:

A.为什么在不同的插槽上有不同的测试速度? 是否可以在 XIO2001上修改任何设置? (通过使用 性能调优工具或查看布局、或者?)

B.在第二个插槽中、它们将 M66EN 引脚设置为 GND。 我们要求它们上拉该信号。 这是否会导致插槽2上的速度变慢?

c.他们有一个使用 ZGU 封装的竞争对手电路板(他们使用 PNP 封装)、在插槽2上具有更好的性能。 对不同封装是否有任何性能影响?

感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    XIO2001能够在插槽1中实现113MB/S 吞吐量、对吧?   我认为这排除了需要性能调整的 XIO2001。  可能会出现布局问题、但如果没有任何其他调试信息、很难说。

    我同意第一步是 上拉 M66EN、看看这是否会改变吞吐量。  这有望为我们提供一些有关正在发生的情况的指示。  第一个插槽是否将 M66EN 拉高?

    0 =辅助 PCI 总线和时钟输出运行在33MHz 下。 如果 PCLK66_SEL 为低电平、则频率将为25MHz。

    1 =辅助 PCI 总线和时钟输出以66 MHz 的频率运行。 如果 PCLK66_SEL 为低电平、则频率将为50MHz。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是否有此问题的更新?

    谢谢、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。