This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 信号驱动器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1812, UCC27533, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189439/signal-driver

主题中讨论的其他器件:TLV1812UCC27533UCC27624

大家好、

客户正在寻找 一个器件来模拟增量编码器。 你会乐于助人吗?

它们设计了一个具有 MCU 和2个输出信号 A 和 B 的电路板(下图)。 这2个信号设置了90°偏移,这是检测编码器旋转所必需的。 2个信号(A 和 B)的特性:最大输出电流为20mA、电源电压为10VDC 至30VDC、并具有短路保护

该电路板的供电电压范围为10Vdc 至30Vdc。 有直流/直流转换器和 MCU。 A 和 B 信号的电压与电源电压相同(10至30 Vdc)。

但愿这对您有所帮助。 如果您需要更多信息、请告诉我

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件的电压不超过20V。要转换为更高的电压、请使用比较器或栅极驱动器。

    TLV1812是一款具有推挽输出的双路比较器。 在反相输入端使用大约1.66V 的基准电压。 输出电流为20mA 时、压降非常高。 在该电流下需要什么 VOL/VOH?

    UCC27533是一款具有 TTL 兼容输入的栅极驱动器;您可以将其用作高压缓冲器或逆变器。

    使用多个器件获得四个输出。 两种选择都需要在其输出端进行电流限制;可能可以使用简单的串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我是栅极驱动器团队的一员。 我同意 Clemens 的观点、即 UCC2753x 系列是一个不错的选择。 在栅极驱动器中、30V VDD 实际上也很少见。 该器件的主要缺点是它是单通道驱动器。 您可能需要这里的双通道。 一些其他选项:

    • UCC27624 -非常新型的双通道驱动器、但绝对最大电压为30V、最大电压仅为26V。  
    • UCx707/9 -支持高达40V VDD 的较旧驱动程序。
    • TPS281x -附带 LDO 以降低更高的电压。
    • 还有一些支持30V VDD 的隔离式栅极驱动器。

    最后、我没有发现可监控输出电流是否存在短路的驱动器。 有些监测 FET 是否存在短路、但我假设这不是客户在这里要求的。 所有这些驱动器都具有远高于20mA 的输出、因此唯一的选择是使用外部电路来限制输出。 一种解决方案可能是使用 PTC"可复位保险丝"来限制输出电流并通过一个器件提供一些短路保护。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.