This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:低引脚数控制、DE/RE#和 R/D 短接在一起

Guru**** 2674355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189390/sn65hvd75-low-pin-count-control-with-de-re-and-r-d-shorted-together

器件型号:SN65HVD75

您好!

我会尝试一种引脚精简方法来共享用于 DE/RE#的信号、另一个用于 D/R 的信号

如果控制器必须通过适当的时序来改变 D/R 信号的端口方向、从而避免与 R 竞争、那么这是否会对收发器本身造成问题?

谢谢

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DE 和/RE 具有相反的极性、以允许此类共享。

    当/RE 为高电平时、R 为高阻态(请参阅表2)、因此可以共享 D 和 R。(D 具有上拉电阻器、因此允许在禁用 DE 之前使 D 信号为高阻态。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、  

    感谢您的回答。  

    从静态的角度来看、我相信它会起作用。 我对动态行为有一些担忧、例如在方向开关期间。 我在其他一些文章中看到 、有人在 TX 关断期间在接收器上遇到意外干扰。  

    如果共享 D/R 将被上拉、您是否期望在方向开关期间出现一些不稳定行为?

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您使用的是空闲状态为高电平的 UART(-like )协议,并且您仅在空闲时切换方向,则应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    Clemens 正确-只要在空闲期间切换使能端、就不会有太多问题(因为模式开关可能会更长一些、所以在空闲期间进行切换-尤其是在类似 UART 的协议中、应该可以。)  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson