This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:关于均衡器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189320/ds25cp114-about-the-equalizer

器件型号:DS25CP114

大家好、

请告诉我们 DS25CP114TSQ 中均衡器的更多详细信息。

每个模块有多少 dB?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    引脚模式下的 DS25CP114的说明

    EQ =关断且低(3dB @ 1.5GHz);PE =关断且中(6dB @ 1.5GHz)

    适用于 SMBus 模式下的 DSCP114

    OFF = 0dB

    低= 3dB

    中= 6dB

    高= 9dB

    谢谢

    David