This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:此器件是否易于用作 USB 和 UART 之间的桥接器、而无需在客户端进行额外编程?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184395/tusb3410-is-this-device-easy-to-use-as-bridge-between-usb-and-uart-without-extra-programing-in-customer-side

器件型号:TUSB3410

大家好、

    该器件是否易于用作 USB 和 UART 之间的桥接器、而无需在客户端进行额外编程? 客户 希望此设备无需设置即可即插即用。

    波特率为921600bps 的 TUSB3410是否可以在没有任何软件配置的情况下直接使用?

    如果没有、您能告诉我如何将器件设置 为 USB 和 UART 之间的桥接器 、波特率为921600bps 吗? 是否需要写入 EEPROM、这意味着我必须由于断电而再次设置?

您的

非

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    TUSB3410无需任何额外编程。  该器件通过 Windows 驱动程序进行控制、波特率可通过 Windows 器件管理器或管理 UART 连接的软件进行更改。

    但是、了解我们不提供操作系统驱动程序支持、并且我们没有 Windows 11支持、这一点非常重要。  在串行打印机中使用时也存在已知错误、因此应用程序很重要。

    您能告诉我您打算使用的操作系统和应用程序吗?

    谢谢、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

       在客户的无人机中、他们使用此桥来更新软件并从处理器读取日志。

       您提到的操作系统是什么? 这是上部计算机上的一种软件吗?

    您的  

    非

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    TUSB3410由虚拟 COM 端口驱动程序控制、如下所示: TUSB3410数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    按操作系统、我指的是操作系统:Windows、Linux 或 MacOS。   

    如果应用程序是这样的

    无人机<---- USB 电缆<------ 主机 PC

    然后、要更新软件的主机 PC 将需要使用 VCP 驱动程序通过 USB 与 TUSB3410通信。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    这是否能回答您的问题?  如果是、请标记为已解决。

    谢谢、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

      感谢您的友好支持、抱歉耽误您的时间。

      会议结束后、客户希望使用处理器与 PC 发挥相同的作用、这意味着他们希望使用 MCU 来控制 TUSB3410 、如波特率。 我们的器件是否可以满足他们的需求? 如果是,如何实现? 我们能否提供  MCU 设置 TUSB3410的代码?

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NNA、您好!

    该器   件可能满足客户的需求、但他们需要在 MCU 上编写一些定制代码以替换 TUSB3410 OS 驱动程序。

    我们为帮助创建 MCU 代码提供的唯一支持是提供一些驱动程序源代码和 TUSB3410固件。 我不确定软件工程师是不是很容易做到这一点。

    另一种可能的选择是使用 MCU 的 GPIO 引脚来实现 UART 串行接口、从而直接更新无人机。  如果 MCU 上的 GPIO 引脚全部被使用、那么它们可以使用 TI 2:1 MUX 在串行器件之间进行切换、如本视频所述: (129)如何为 UART 应用选择正确的开关- YouTube

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NNA、您好!

    是否有此问题的更新?

    谢谢、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

    此致、

    Nicholaus