This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:延长 HDMI 距离。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189811/sn75dp159-extending-hdmi-distance

器件型号:SN75DP159

您好!

我们目前使用 DP159将 HDMI 信号驱动到显示器。

如果我们希望继续使用 HDMI 连接器、是否有"简单"的方法来延长传输距离? 这是比 DP159更好的器件吗?

还是在电缆运行中使用中继器或更改为不同类型的电缆(Cat6)的唯一有效方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159 TX 具有 PRE_SEL 引脚、可提供-2dB 去加重补偿。 如果扩展电缆超出其补偿能力、则需要在电缆中使用中继器或使用损耗更好的电缆。

    谢谢

    David