This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:可以将 ub928、ub924、ub940、ub948与 ub303配对

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187350/ds90ub925q-q1-can-ub928-ub924-ub940-ub948-be-paired-with-ub303

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR241

我们需要对来自 ub303的信号进行反序列化。  本例中是否可以使用 ub928、ub924、ub940、ub948? 如果是、需要设置特定的兼容模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    是的、这是可能的、但必须限制允许的 PCLK 范围以适应 SER/DES 对中两个器件的限制。 不需要特殊模式

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提到的所有四个解串器都是兼容的? 我们无法控制 ub303 PCLK。 我们应该如何限制解串器的 PCLK? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    是的、所有4个都是兼容的。 PCLK 来自连接到 UB303的源。 因此、只要 UB303在数据表限制内运行、就可以支持所有4个 DES、因为 UB303的 PCLK 范围比这些 DES 中的任何一个都窄。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    四个解串器中是否有一个在 向后兼容模式下与 ds90ur241兼容?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、  

    DS90UR241是 FPD-Link II 器件、而其他器件是 FPD-Link III 这些不兼容。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90UR905和 DS90UR907是 FPD-LINK II 器件、但据说它们在数据表中与 UB924和 UB928兼容。 根据 数据表、DS90UR906还与 DS90UR241兼容。  ‘s、 数据表中从未提及 DS90UR241与 FPD-LINK III 器件的兼容性、尽管有人说它们是兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    DS90UR241与 FPD III 器件不兼容。 这是一款来自 FPD II 系列的较旧的18位彩色串行器。 906是较新的 FPD II 系列、支持24位颜色、但也具有与 UR241向后兼容的模式。 但92x 和94x 在返回 UR241时不具有兼容性。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有与 ur241、ur905和 ur925全部兼容的器件? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    不是、没有一个具有此兼容性的器件

    此致、

    Casey