This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:本地和远程睡眠

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188604/dp83tg720s-q1-local-and-remote-sleep

器件型号:DP83TG720S-Q1

大家好、

如数据表中所述、 DP83TG720S-Q1支持远程睡眠

实际上、我对如何知道在没有来自链路伙伴的任何信号的情况下需要远程睡眠几乎不会感到困惑。

连接方是否发送任何其他信号或中断来指示 PHY 将通过其他 PHY 远程进入睡眠状态、以便我可以编写代码根据远程睡眠条目设置寄存器?

提前感谢、

此致、

Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    对于远程睡眠进入、应在连接后在 DUT 上对步骤1、2进行编程。

    只要链路伙伴希望将 DUT 置于睡眠状态、链路伙伴就应立即停止传输。 然后 DUT 将进入睡眠状态。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul、

    正如您提到的、步骤1、2应在连接后完成、因此在执行这些步骤时、我对 DUT 有一些疑问:

    1-设置步骤1后、对于主从模式下的远程睡眠、器件是否处于正常模式且链路状态将为打开?

    2 -对于远程睡眠主节点、第一步是 写入 寄存器[0x018B]的位[8]='B1、 执行此步骤后、器件将能够在执行本地睡眠部分中提到的步骤后本地进入睡眠状态、还是 应首先将寄存器[0x018B]的位[8]恢复为 b0?

    3 -对于主模式和从模式下的远程睡眠、第二步"使 WAKE 引脚处于低电平"后、DUT 将处于正常或低功耗模式吗?

    此致、

    Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    对于问题1和3、回答是肯定的。 除非能量损失、否则 DUT 将处于正常模式、且链路状态为 up。

    对于问题2、您答对了、如果要从远程睡眠更改为本地睡眠、则需要翻转寄存器0x018B[8]。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul、

    对于问题1和3、我理解您的回答、并感谢您的努力。

    对于问题2、我只需要检查一下

    • 为了 从远程睡眠更改为本地睡眠、主从节点或从节点的寄存器0x018B[8]应恢复为0?  (因为在主模式下将 寄存器0x018B[8]置为0时、并未明确提及)
    • 对于从节点的远程睡眠、 寄存器0x018B[8]应为0还是1不清楚?

    此致、

    Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    对于在数据表第7.4.6.3节中提到的寄存器写入之后的本地睡眠、应该足够了(与远程睡眠模式的设置无关)。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、

    实际上、 数据表第7.4.6.3节中提到的寄存器写入 没有明确提到 在主节点中进行本地睡眠以及在从模式下进行远程睡眠时如何处理寄存器0x018B 位[8]、这就是我在 这两种情况下询问寄存器0x018B 位[8]的状态是什么?

    Gokul 还说:" 如果要从远程睡眠更改为本地睡眠、则需要翻转寄存器0x018B[8]。" 此开关意味着、如果将寄存 器0x018B[8]设置为1以进行远程睡眠、则在本地睡眠模式下的寄存器配置将受到链接后所执行的操作的影响。

    此致、

    Ahmed。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我认为远程睡眠和本地睡眠是不同状态存在混淆。 我将让佐库尔继续与你讨论,以便进一步解释。 他在一周后回来了。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、

    好的、我将等待答案 、因为我剩下的唯一问题是、在 这两种情况下、寄存器0x018B 位[8]的状态是什么:

    • 从机模式下的远程睡眠  
    • 主节点中的本地睡眠

    由于数据表中没有提到它、我认为该位会受到 需要本地或远程睡眠以及使用主模式或从模式的影响。

    很抱歉推、但客户也在推我。

    此致、

    Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    很抱歉我造成了混乱。

    链接后的初始化设置:对两个器件进行编程以支持主器件和从器件的远程睡眠、如下所示(步骤1、2)


    这就是上述初始化后从远程睡眠切换到本地的方法。

    如果 要将主设备切换到本地睡眠:

    1. 在主器件上将唤醒设置为低电平至高电平
    2. 切换唤醒后、主 PHY 的程序0x018B[8]= 0
    3. 按如下所示执行步骤-1、2、3
    4. 之后、主设备进入睡眠模式。
    5. 由于我们已启用远程睡眠条目、从设备最终也会进入睡眠状态。

    相反、如果您要将从设备切换到本地睡眠模式:

    1. 将从器件上的唤醒电平设为低电平。
    2. 按如下所示执行步骤-1、2、3
    3. 之后、从器件进入睡眠模式。
    4. 由于我们已经启用了远程睡眠条目、主器件也最终进入睡眠状态。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul、

    非常感谢您的解释、现在一切都很清楚。

    最后一个问题是有关从节点的远程睡眠情况、如您所述、该情况将在链接后进行  

    • 寄存器0x018B[8]是否应为1以启用在主节点中完成的能量检测、或其默认值是否应为0?

    此致、

    Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    0x018B[8]应为1、用于主机和从机的远程睡眠。 对于远程睡眠、它应该在主器件和从器件上都为0。

    --
    此致、
    Gokul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul、

     感谢您的支持。

     也感谢 Vikram 的帮助。


    如果可以更清楚地说明这一点、我建议在数据表中编辑这一部分、尤其是对于

    1. 0x018B[8]两种情况下的状态:
      1. 具有本地睡眠的主模式。
      2. 用于远程睡眠的从模式。
    2. 有关远程睡眠中步骤1、2的更多说明、如:
      1. 在链路建立后进行设置。
      2. 它们不会影响模式、因为执行这些步骤后器件将处于正常模式。

    这只是我的看法,决定是你的。

    此致、

    Ahmed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您的建议是完全有意义的。 我们将在数据表到期时考虑进行更新。

    --
    此致、
    Gokul。