This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:不需要 DCX (p)、DCX (p)和 AUXCx 上的交流耦合电容器?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187603/hd3ss214-don-t-need-ac-coupling-capacitors-on-dcx-p-dcx-p-and-auxcx

器件型号:HD3SS214

您好!

我对 HD3SS214有疑问。

为什么在 DCX (p)、DCX (p)和 AUXCx 上不需要交流耦合电容器?

(也许是那那那罗格 SW、所以 DAX (p)或其他 电容器可以工作。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、假设 DP 灌电流共模电压在 HD3SS214技术规格范围内、DP 灌电流将设置 HD3SS214共模电压。  

    如果您交流耦合  DCX (p)、DCX (p)和 AUXCx、则需要提供外部偏置网络来设置 HD3SS214共模电压。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    我 明白了。

    谢谢!