This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:电缆故障检测与电缆长度之间的关系

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189575/lmh0303-cable-fault-detection-versus-length-of-cable

器件型号:LMH0303

各位专家:

你好。

我们希望 将电缆故障检测与故障输出信号结合使用、但我们可以在数据表中看到、由于电缆长度的原因、检测存在限制:

7.3.5电缆故障检测

请注意、较长的电缆看起来是器件输出端接的正确方式。

 在器件输出端看起来正确端接的最大电缆长度是多少?

 
此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    电缆故障检测主要用于近端终端。 这意味着 B1694A 电缆的1m 以内较短。 此外、用户可以微调内部寄存器设置、以设置 不同电缆的阈值。 然而,这一情况尚未确定,因此可能会有部分差异。 因此、建议将此功能主要用于近端终端。

    此致、Nasser