This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910QEVM:支持 Linux (Raspberry Pi)驱动程序

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189383/ds90ur910qevm-linux-raspberry-pi-driver-support

器件型号:DS90UR910QEVM

您好:)

我正在设计一个显示接口、该接口使用多个芯片将信号从 LVDS 转换为 CSI-2 -管道中的最后一个芯片是 DS90UR910Q。 我今天刚刚交付了评估板、接下来几天我将开始设计工作、但我想首先了解 Linux 驱动程序支持。 我对 CSI-2非常陌生、这是我的第一个 Raspberry Pi 项目(我是一名软件开发人员、正在开发一个新领域!) 因此、如果可以、我希望获得一些指导。

问题:

1. Linux 板是否需要 CSI-2驱动程序? 我怀疑是这样、因为我需要通过 CCI/I2C 对分辨率和其他设置进行编程。 但我还想知道使用命令行是否可以实现这一点。

2.如果需要驱动程序,是否 有 Linux 驱动程序? 我认为 Linux 内核不支持 DS90UR910Q、我找不到任何开源项目、因此我需要从您那里获取驱动程序、或者自己构建一个驱动程序。 这似乎并不是疯狂的困难(尽管我承认这是我第一次!) 这里有一些 类似的设计、例如 DS90UB95x 的设计、但很显然、如果有官方驱动程序、最好使用官方驱动程序。

3.如果您没有 DS90UR910Q 的驱动程序,是否有类似芯片的驱动程序? 理想情况下另一个向 CSI-2输出的芯片?

4.除 EVM 用户指南和 DS90UR910Q 数据表外、您还有其他文档、参考设计、软件等吗? 它会非常有用!

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的参与。 遗憾的是、我们没有任何 Linux 驱动程序或相关资源。 我们的支持仅限于 DS90UR910Q、我们可以帮助回答与器件直接相关的任何问题、例如寄存器配置。  

    最棒的