This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:CDR 的固定分频器设置

Guru**** 2508675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189250/ds125df410-fixed-divider-setting-for-the-cdr

器件型号:DS125DF410

尊敬的 TI 团队:

我们将通道寄存器0x2F 设置为0x62、这样 CDR 将自动搜索1到8的分频器因数。  我们注意到、在我们的系统中、CDR 可以设置为在搜索过程中以错误的分频因子运行、例如、当它应为2时、它设置为4。 我们是否有办法强制 CDR 使用固定的分频器值?

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    如果您使用这些标准数据速率之一、我建议将寄存器0x2F 值设置为表中的其中一个。

    如果您使用的是非标准数据速率、或者在使用基于标准的模式时仍然存在分频器问题、那么我建议按照以下步骤将重定时器设置为固定数据速率和分频比。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯、谢谢。