目前、我正在将 TCAN1145应用于我使用的 PCB 板。
但是、由于 TCAN1145不工作、因此很难无法发送和接收 CAN、
我将向您提出以下问题。
- 当我发送 SPI 串行数据输入进行 SPI 读写时,我分别从 TCAN1145接收 SPI 串行数据输出,例如‘0xE0’和‘0xE054’。
‘0xE0’表示根据数据表的全局中断寄存器(0x50)位7。
请解释构成全局中断寄存器的每一位的具体含义和解释 - 如果 SPI 设置有问题、如果您能指导我如何纠正、我将不胜感激。
根据数据表、我分别将 SPI 频率和芯片选择设置时间设置为100kHz 和400ns。
谢谢!