This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:4级控制引脚设置

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189962/tdp1204-4-level-control-pin-setting

器件型号:TDP1204

大家好、TDP1204支持团队

至于4级控制引脚设置、表8-1指定使用1k Ω 作为 0级的下拉电阻器和0级的上拉电阻器。 这些1k 欧姆电阻器是否可以更改为0欧姆? 即4级控制引脚能否直接连接到 GND 或 VCC、而不 是使用1k Ω?

至少、就我在用户指南中看到的原理图而言、4级引脚可以直接连接到 GND、而无需1k Ω 电阻器。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamio、

    建议使用外部 PU/PD 1k Ω 电阻器将控制引脚驱动至建议的电压电平。

    应用是什么? 为什么不仅仅使用 I2C 模式来写入寄存器?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须遵循 TDP1204数据表并使用1k 上拉/下拉电阻器。

    谢谢

    David