This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:nWKRQ 引脚

Guru**** 2552800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189866/tcan4551-q1-nwkrq-pin

器件型号:TCAN4551-Q1

大家好、

我们的客户希望确认 是否在引脚 nWKRQ (引脚2)上放置了连接 Vio 的上拉电阻(1.8V)、是否保证在引脚配置开漏输出之前、输出电平不会超过 Vio (即使是短暂的)?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    在配置之前、nWKRQ 输出缺省为一个内部3.6V 基准。 加电时、该引脚将处于低电平状态、因为它 会由于 PWRON 标志而被置为有效、如果该标志未被清除、即使在转换到待机模式时也应保持低电平。 在这种情况下、客户应该能够在 nWKRQ 引脚变为高电平之前将其配置为 VIO 配置、然后在运行的剩余时间内或者在该配置被改变之前、它将参考到 VIO 的1.8V 上拉电阻。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett