This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:Vref1 1.8V Vref2 3.7V 兼容性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189812/pca9306-q1-vref1-1-8v-vref2-3-7v-compadibility

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306

大家好、

您能否使用1.8V 的 VREF1和3.7V 的 VREF2来确认 PCA9306是否兼容?

根据这里的陈述、我假设是:

但下面让我第二次猜测:

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持最小值和最大值之间的所有电压。 第1页的列表仅包含常见示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    是的、您答对了-该器件可用于配置(VREF1- 1.8V 和 VREF2- 3.7V)。 只要 VREF1至少为1.2V、并且 VREF2至少比 VREF1大0.6V、就会执行电压转换。 您引用的第二个屏幕截图只是一些常见的转换节点。

    此致、

    插孔