This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:可与2.5G SFP 加密狗配合使用?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189488/ds110df111-possible-to-use-use-with-2-5g-sfp-dongles

器件型号:DS110DF111

尊敬的团队:

 是否可以将 DS110DF111与2.5G SFP 加密狗一起使用?

主机接口可编程为2.5G SGMII。

我在数据表中看到、DS110支持1G 和10G 速率以及一些寄存器编程的中间速率。

是否支持2.5G SGMII 速率?

谢谢、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、DS110DF111可与2.5G SFP 加密狗配合使用。 重定时器支持带 NRZ 信令的2.5G 数据速率。


    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的确认。  

    需要哪种设置? 设置一些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果使用2.5GBd 数据速率、则需要向通道寄存器0x2F 写入值0x26来设置该数据速率。 如果您使用不同的数据速率、请告诉我、我可以帮助您进行必要的寄存器写入。

    最棒的

    卢卡斯