This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:100Mbps 至10Mbps 转换器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189716/dp83td510e-evm-100mbps-to-10mbps-converter

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E、 DP83822I

大家好、团队、

 在介质转换器配置中使用 TD83TD510E-EVM 时、是否可以在100Mbps (100BASE-TX)下运行 DP83822i 、在10Mbps 下运行 DP83TD510E? 如果是、如何配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿恩:

    否、如果 PHY 以不同的速度强制运行、则介质转换器将不工作。

    由于510无法自动协商速度、因此需要以相同的速度强制两个 PHY 正确连接。

    谢谢、

    Evan