This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:存储器结构信息

Guru**** 2895590 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189481/dp83822h-memory-structure-information

器件型号:DP83822H

我需要为 DP83822H 定义存储器结构。 存储器类型(RAM、ROM 等)、大小和功能。 我认为这些功能有一些记忆、但可以随意纠正:

  1. MII 接口
  2. TX 块
  3. RX 块
  4. 控制寄存器

您能帮我定义这些结构吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    控制寄存器说明位于数据表中、在每个下电上电或芯片复位后、它们的值被复位为默认值。

    我无法定义超出数据表中指定的存储器结构。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan。 您能否确认控制寄存器之外没有其他存储器结构?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很抱歉、我无法披露超出数据表中内容的信息。

    谢谢、

    Evan